使用级联的AWR2243开发板,能否较长时间的连续采集数据

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

您好

 

我现在正在使用MMWCAS-RF-EVMMMWCAS-DSP-EVM以及mmWave studioAWR2243进行评估。

 

我现在已经可以通过修改lua脚本,对4AWR2243进行配置,并通过Cascade_Capture.lua (C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_07\mmWaveStudio\Scripts\Cascade)进行数据采集。通过默认的Cascade_Capture.lua我可以得到连续的完整的9frame的数据。

 

我希望能连续采集大约1分钟左右的所有的frame数据,但是我发现修改Cascade_Capture.lua 中的参数

num_frames_to_capture = 0  -- 0: default case;Any positive value - number of frames to capture

framing_type = 1                    -- 0: infinite, 1: finite

都不能实现这一目的。

 

我想请问一下,如何能实现连续采集大约1分钟左右的所有的frame数据,谢谢。