TI 的工作人员您好:
我想请教几个问题
1、我参考mm studio use guide 手册 在安装FDIT驱动时,手册上显示链接板子有4个com端口。 而我链接mmwcas-dsp-evm时只有2个com接口。我的是mmwacs-rf-evm(awr2243)+mmwcas-dsp-evm。
这个图是我电脑显示
问题2、我参考手册,在手册上显示,链接时并且驱动安装成功,安装成功后显示是:
而我的显示是:
我电脑显示是安装成功了 ,但是为什么没有从usb serial port 变成AR-Dewpack-evm.
问题3、 我想通过mm studio 上位机对开发板进行数据采集和处理,是不是还需要一个3.0的usb口?是否需要安装XDS110
是否需要一个usb3.0数据线 才能实现采集?