第一个问题:没有使用TI的DCA1000,想测试一下AWR1243的板子,其他都正常,就是SOI连接那个选项显示无法连接,想问下,如果不用TI配套的DCA1000,单独测试AWR1243,该如何测试。
第二个问题,在使用mmwave studio 的APi过程中,No.of device Detected 的值是0,如何让这个值变为1?
第一个问题:没有使用TI的DCA1000,想测试一下AWR1243的板子,其他都正常,就是SOI连接那个选项显示无法连接,想问下,如果不用TI配套的DCA1000,单独测试AWR1243,该如何测试。
第二个问题,在使用mmwave studio 的APi过程中,No.of device Detected 的值是0,如何让这个值变为1?
user6378778 说:请问API上还有一个选项,TSW1400那个是什么?
TSW1400是一款通用采集卡。
user6378778 说:板子上上面不是有一个MCU吗,TM4C1294的芯片,那个芯片是不是只负责发送FMCW和接收回波数据数据啊,
这颗MCU实现的是XDS110 JTAG以及uart转USB的功能。