1、AWR1243板子上输出的数据是ADC采样之后的数据吗
2、AWR1243板子上是通过LVDS发送ADC原始数据,那么SPI是干什么用的,能不能用通过SPI将原始的ADC数据发送给PC或者FPGA等外部处理器?
user6378778 说:1、AWR1243板子上输出的数据是ADC采样之后的数据吗
AWR1243可以通过CSI输出ADC原始数据。LVDS也可以,但这是一个debug 口。建议你看看AWR1243的数据手册,了解AWR1243的内部结构。
user6378778 说:AWR1243板子上是通过LVDS发送ADC原始数据,那么SPI是干什么用的,能不能用通过SPI将原始的ADC数据发送给PC或者FPGA等外部处理器?
SPI是外部host和AWR1243下发frirmware和命令的接口。
你好,
也就是说SPI不能用于ADC原始数据的传输了?
确认