mmwave studio 3.0 主从机设置问题



TI的工作人员 您好:

我有个问题想请教一下:

在手册说:For Frame Configuration, select the “Hardware Trigger” for all the enabled slave devices and“Software Trigger” for Master device 。

我在mm studio 界面找中的advframconfigure 找到了framconfigure。  

我在选择后 点set 后 output显示:

Status: Failed, Error Type: RESP TIMEOUT和

Status: Failed, Error Type: INVALID INPUT

这是为什么,

典型的配置 应该是什么?

  • 你好,

    建议使用lua脚本文件进行配置。
  • TI 工作人员您好:

    有几个问题想请教一下:

    我用.lua进行连级配置,存在几个问题

    1\请问If the “Cascade_Capture.lua” script is called multiple times without changing the directory name, then all captured files will be in the same directory. Hence, it is strongly recommended to change the directory name between captures. 这一步更换文件位置 是在哪个地方操作的呢?

    2/另外 是不是载入好cascade_capture.lua后 板子就已经开始采集数据了?   如果是 请问采集一组数据 需要多长时间?  还是说点transfer files 才算采集数据?  

    3/对于采集数据时间 如何设置?