AWR1243的CSI2数据如何引出

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, DCA1000EVM

你好,

1、想问一下AWR1243的CSI2的引脚如何引出,不使用DCA1000板子,就想单独使用雷达的数据,

2、关于AWR1243上60pin的那个HD接口数据线如何购买?

3、因为是要做设计和竞赛的,请不要推荐使用DCA1000板子,十分感谢!!!!

  • 你好,

    你可以在DCA1000EVM user guide里找到下面的信息:

    TI’s xWR1xxx EVM provides the below mentioned interfaces on the 60-pin SAMTEC connector QTH-

    030--01-L-D-A. The connector QTH-030-01-L-D-A can be mated with TI's xWR1xxx EVM using boardto-

    board cable assembly (Samtec coax micro ribbon cable - Part Number# HQCD-030-02.00-SEUTBR-

    1, is included in the kit).

  • 你好,

    找到了,之前看手册的时候就看到了,这个东西对我无用,我是想问,如何把引脚引出,而不是问这60引脚的高速通道接口里有什么。不用数据线,是否可以自己焊接几根导线,或者提供一下这个数据接口的线 的购买链接,还说不能单买只能和DCA1000一起购买?还是有其他可提供替代接口数据线可以使用?

    又或者我英语水平有限,理解错误,还请指正,谢谢。

  • 你好,

    用户可以配置使用CSI的速度等,所以硬件连接也需要和软件配置一致。高速信号如果飞线,对信号质量是很难保证的。
    连接线是Samtec公司的,你可以单独购买。