有关DRV8432驱动两路TEC的相关设计问题

如图所示,采用M3M2M1接000的工作模式,参考EVM评估板设计(电源部分及电容均已经加入,图中未标出),希望能驱动两路最大电压电流12V 6A的TEC正反向电流工作,PWM占空比可变。

由于第一次使用相关芯片,有以下问题:

1.驱动两路TEC,需要提供两路6A电流的情况下,PVDD应该供电多少比较合适?可驱动的电流大小是否与PVDD大小有关?

2.打算以占空比实时可变的方式控制TEC工作,以TEC1为例,PWM_A输入占空比可变的PWM波,PWM_B是需要输入互补波形(看到很多已有的H桥电机驱动应用是输入两路互补波形,TEC控制与电机控制是否相同?)?还是PWM_B直接输入占空比1%的PWM波即可?这种情况下两路PWM波需要对齐吗?

3.如需反向直接将PWM_A和PWM_B的输入对调就可以了吗?

4.麻烦请帮忙参考一下我设计的原理图是否有问题。