AWR1843 SPI Master mode transfer test issue



不好意思,

想請問關於SPI 測試master mode 傳輸問題,

我使用Ti SDK裡面的 spi driver code 中的 main.c 裡面其中一段如下:

if (gXWR1xxxMasterWithMSPTest)
{
/* Enable output control for SPIA 3-pin Mode */
if(SOC_SPIOutputCtrl(socHandle, 0U, 1U, &errCode) < 0)
{
/* Debug Message: */
System_printf ("Debug: SOC_SPIOutputCtrl failed with Error [%d]\n", errCode);
return;
}

我想要來測試master mode,但都會卡在SOC_SPIOutputCtrl failed的情況,

想請教SOC_SPIOutputCtrl(socHandle, 0U, 1U, &errCode)這個function需要怎麼設定才能符合SPI master mode的輸出呢?

謝謝