您好,之前使用的一个DRV8806,测试中存在一些问题,我想请问一下
1.DRV8806控制时出现漏电流该怎么解决呢?比如图中的,DRV8806在只上电但没开启时,D11,D15会有微弱的亮光。开启时,灯的亮度会增加。
2.多组DRV8806级联使用时,逐个D触发器的数据传输,感觉比较麻烦(可能我程序上写的麻烦了),我是使用普通的IO,逐个给脉冲然后控制到每一个D触发器的输入;请问有更方便的控制方式吗?我看到有的人是使用SPI引脚,但我没想明白会有什么好的方式实现,您方便给我介绍一下吗,谢谢
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您。
您也可以查阅下帖查看进展:https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/t/925615
1. 你描述的漏电流可能是因为open load detection造成的。你可以尝试DRV8804。
2. 不太明白你的意思。