mmwave demo visualizer的软件使用如何只用终端进行操作

使用linux系统,如何只在终端输入指令,以控制mmwave demo visualizer的全部操作,主要是开始保存雷达数据和结束保存雷达数据操作,请TI技术人员提供技术帮助。

  • 感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您。

    您也可以浏览此帖查看进展:https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/926863

  • 谢谢,但是并没有任何回复。
  • 你好,

    使用两个串口,一个作为命令配置串口,一个作为数据接收串口,即可完成配置,后续可以对应数据格式进行解码。
    For mmwave demo, 2 UART is required for data and configuration transmit.
    Application/User Uart: Configuration port 115200bps: UART_RX/TX port <-> USB-UART cable <-> PC
    Auxilliary Data Port: Data port 921600bps: MSS_LOGGER-> USB-UART cable -> PC
  • 您好,我是想用终端利用命令行实现开始保存数据-结束保存数据的操作,您说的好像没有很大的指导。
  • 您可以使用串行终端工具连接Visualizer用作CLI和DATA COM端口的设备的两个COM端口。

    * .cfg文件中的每个CLI命令都可以通过串行终端@115200发送,并可以在另一个COM端口(@ 921600)上捕获并存储到文件中。

    实际上,可以通过串行终端而不是Visualizer配置mmw demo。
  • 您好,我现在的任务需求不是更改.cfg中的配置,而是要在第三方工具中调用mmwave demo visualizer中的保存数据的按钮,使其能够达到在第三工具中按需求来保存数据的功能。请问对这个问题,您有什么建议吗?
  • 保存数据按钮将所有接收到的对象结果保存到一个文件中(该文件是从器件接收并在Visualizer 上绘制的)。

    现在,如果需要使用第三方工具连接“保存”按钮,则需要将Visualizer与UART COM端口断开连接,以便第三方应用程序可以连接到该UART com端口。

    由于Visualizer可以同时连接到两个UART COM端口,因此实际上它们根本不需要使用Visualizer。

    一端的用户串行终端(CFG COM PORT)向设备发送* .cfg CLI命令(如上次答复中所述),并从另一终端工具捕获对象结果,该捕获事件由第三方工具触发。