AWR6843芯片所支持的最大距离分辨率参数配置问题



现在想通过6843板卡做SAR成像处理,方位向可以通过虚拟孔径达到较为理想的分辨率。可是此时距离向上的分辨率就受到了限制。6843板卡的带宽是4GHz.实际测量过程中由于ADCsamples设置的点数不能过高,或者调频斜率不能过高。导致实际的带宽利用率并不能达到4GHz的分辨率。以上是单发单收的测试情况,请问我该如何配置参数才能使我的距离分辨率达到此块板卡的极限值。同时我如果是采用三发四收的模式,现在是TDMA模式,我应该如何配置参数,(参数配置软件为mmstudio)使得每个通道的距离分辨率达到此时的最大分辨率。

  • 你好,

    正如你说的,配置使用的带宽和adc 采样点数,以及斜率等因素相关。你需要综合相关因素来获得最好的距离分辨率。

    注意限制是ramp end time x slop <=4G, adc start time+采样时间 < ramp end time
    实际使用的带宽是 采样时间 x slop,会略小于4G。
  • 你好,感谢你的回答。我还有具体的问题请教:1.假如我设置了一定的参数配置,假设第一种情况的adc采样点数为500.第二种情况为800的话。这样实际的距离向分辨率是不是第二种会比较大。如果不报错的话。2.我的配置设置是满足ramp end time x slop <=4G, adc start time+采样时间 < ramp end time,并经过简单的计算是符合配置需求的。但是就会报错。请问能否有一种比较方便的参数预估软件。我使用了了estimator这个软件也会报错。3.6843芯片是只支持60-64G的吧。当我调到77G时有时实测数据也能测试且不会报错。请问这是什么原因导致的。感谢回复。下次测试我会把详细的配置和报错上传。谢谢。
  • 问题已经解决,谢谢