关于DRV8711驱动两相四出线开环步进电机的噪音问题?



1.电源电压48V;

2.电机大小57、86两种,额定电流分别为约3A,5A,扭矩分别为2.4n.m,12n.m;

3.细分设置为32细分,指令起频约3500hz~4000hz,加速频率1000hz,目标频率约10kHz;

问题:

1.指令停止,电机不运转,把TORQUE Register寄存器的TORQUE设置为0时,电机不能完全释放,还是被轻微的hold住,且电机有滋滋的电流声音;

设为0目的是希望减小保持电流,降低电机温度;

2.运转指令发送前,把TORQUE Register寄存器的TORQUE进行设置(尝试过10~200),电机在运行时电流波形不够平滑,震动较大,噪音较大;TORQUE Register寄存器的TORQUE的值降低可以使电机震动减小,但是出力也随着降低了不能满足实际需要;

请问如何设置可以使电机在运转(速度约50rpm~150rpm)和保持时震动减小,温度降低?

寄存器设置情况如下:

//0x0 
DTIME = 0,
ISGAIN = 2,
EXSTALL = 0,
MODE = 5,
RSTEP = 0,
PDIR = 0,
ENBL = 1,
//0x1
SIMPLTH = 7,
TORQUE = 150,
//0x2
PWMMODE = 0,
TOFF = 48,
//0x3
ABT = 1,
TBLANK = 50,
//0x4
DECMOD = 1,
TDECAY = 39,
//0x5
VDIV = 0,
SDCNT = 3,
SDTHR = 0,
//0x6
OCPTH = 0,
OCPDEG = 1,
TDRIVEN = 3,
TDRIVEP = 3,
IDRIVEN = 0,
IDRIVEP = 0,