先說我的設定
目標做成
chirp0 : tx1
chirp1 : tx3
chirp2 : tx1
chirp3 : tx3
....以此類推
所以我作法如下
但使用DCA1000 With xWR12xx and xWR14xx MATLAB Example 去讀取adcdata.bin
發現有問題
我的numAdcSamples為256
我拿到的 chirp 1 是取第257~512的sample
然後發現我的時域部分和mmwave相同~
但我所處理的頻域部分和mmwave不相同~
我之前做1Tx4Rx的時候都沒有頻域上的問題
不知道是我的解讀錯誤還是mmwave軟體上有誤
我目前所使用的是mmwave的01_00_00_00
因為02_00_00_02和02_10_00_00的版本 我都無法正常操作
(我使用是awr1443boost + dca1000)