iwr6843 串口发送



您好:

  我使用for循环语句发送串口数据,但是数据发送不正确,当我使用断点仿真时,数据就能正常发送。程序部分如下:

for(i=0; i<8; i++)
{
txBuffer_reg=txBuffer[i];
int cout = UART_writePolling(gCLI.cfg.cliUartHandle,&txBuffer_reg,sizeof(txBuffer_reg));

}

是因为不能用for循环发送数据吗?

谢谢!

  • 你好,

    mmw demo本身里面串口输出也是有for循环的。

    请问你串口发送数据是加载了mmw demo的串口输出后面么?你是否有确认串口数据输出的时间在下一个frame开始前可以结束?
  • 您好:

     串口输出是加载在开箱检测的demo   cli_task任务中, 串口数据输出的时间如何确认?如何在上一帧完成后,在发送下一帧数据?

    谢谢

  • user6310217 说:
    串口数据输出的时间如何确认?

    通过串口波特率和串口传输数据量来计算获得。

    user6310217 说:
    如何在上一帧完成后,在发送下一帧数据?

    你说的帧是射频的frame?射频的frame帧的周期在射频配置里面设定

  • 您好:

     因为程序根据需要设置第一字节为奇校验后面字节为偶校验。所以我程序中加入了如下程序;

     发送跟接收都是同样的思路。但现在接收不到正确的数据。

     请问这种设置奇偶的方法是否可行。

    for(i=0; i<8; i++)
    {
         txBuffer_reg=txBuffer[i];
         int status = UART_writePolling(gCLI.cfg.cliUartHandle,&txBuffer_reg,sizeof(txBuffer_reg));
         if (status < 0)
        {
           System_printf("Error: Unable to send out the data [%d] on UART-3 [Error %d]\n",i, status);
           return ;
        }

    memset ((void *)&rxBuffer_Reg, 0, 1);
     if(i== 0 )
    {
        if( txBuffer_reg == 0x2E)
       {
                UART_close(gMmwMCB.commandUartHandle);
                UART_Params_init(&uartParams);
                uartParams.clockFrequency = gMmwMCB.cfg.platformCfg.sysClockFrequency;
                uartParams.baudRate = gMmwMCB.cfg.platformCfg.commandBaudRate;
                uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
                uartParams.isPinMuxDone = 1;
               uartParams.parityType = UART_PAR_EVEN ;//校验位为偶
               gMmwMCB.commandUartHandle = UART_open(0, &uartParams);
               if (gMmwMCB.commandUartHandle == NULL)
               {
                   System_printf("Error: Unable to open the Command UART Instance\n");
                  MmwDemo_debugAssert (0);
                 return;
                }
      }
       else
      {
          break;
      }
      }

    else
      {
     ;
      }