AWR1843 EVM SPI transfer issue

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

Dear ,

請問我使用mmwave_sdk_03_01_00_02 的driver SPI的sample code(已確認了使用其中的configure設定),

用AWR1843 EVM測試SPI transfer API一直失敗,想請教AWR1843 EVM上的SPI是SPIA嗎?

SPI A僅支援Slave mode嗎?

想請問是否有人成功完成Master mode的傳輸功能? 可以給予一些建議嗎?

謝謝

  • 你好,

    建议你参考\mmwave_sdk_03_04_00_03\docs\mmwave_sdk_unit_test_procedure.pdf里面2. 1. R4 SPI back-to-back Test章节,驱动spi slave和支持的。
    关于SPI引脚,请参考2. 1. 3. Physical Setup: Hardware EVM to EVM cross-connections。