您好!最近在使用DRV8306设计一款无刷电机驱动器。
发现直接给满占空比信号电机无法启动,电机会发出高频的噪声似乎是DRV检测输出过流后立刻关断mos管后又立即Retry了,Fault管脚输出低电平,是不是过流保护了?
如果慢慢提升占空比是可以正常运行的,但是由于设计需求必须上电后直接满占空比运行。
请问我可以通过什么方式解决这个问题呢?谢谢!
请先依据规格书7.3.7 Table 3,确认nFault报错的原因。SENSE_OCP是可以通过调整电流检测电阻来提高保护点的。
报错原因需要根据每个错误描述里面的触发条件来测量相应位置的电压/电流判断。VDS连接VDD可以D关闭VDS_OCP,但不建议这么做,短路保护就没有了。