如题,
我最近在用AWR1642验证一个解速度模糊的问题,由于L3空间大小限制,将之前demo中一直存放在L3的2dfft结果非相干积累后的数据(detMatrix)移到L2中存放,理论上可行的,1dfft结果数据还是存放在l3中(radarCube)保持不变,编译连接OK,在线仿真运行后就报错如题中的错误,如下图:
但是该处报错我从map表上初步查询,如上图红框所示,却不知是什么问题了,,也找不到该部分的原参考代码的,,求助大家帮着解决下,万分感谢!
另,由上述报错引发MCU端报错提示射频BSS 端CPU 错误的,如下图所示:
这个报错来说,跟射频部分有关系的,但是我再三确认的确是由于我将原本存放在L3的detMatrix(数据大小32K)数据存放在L2中(.l2data空间足够存放该数据)引起的,,,why??? 求助大家帮着解决下,谢谢!