Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
Hi Team
我现在在mmwave_sdk_68xx_aop_hwa sdk中 透过HW_RD_REG32 and HW_WR_REG32 这两个接口去读写单个的regiser,读写不成功,请教下有什么注意点吗?
谢谢。
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
Hi Team
我现在在mmwave_sdk_68xx_aop_hwa sdk中 透过HW_RD_REG32 and HW_WR_REG32 这两个接口去读写单个的regiser,读写不成功,请教下有什么注意点吗?
谢谢。
Hi chris
是在MSS下透过CLI command 来读写SOC_XWR68XX_MSS_GPIO_BASE_ADDRESS 开始的地址,比如 readReg 0xFFF7BC00 开始的地址,读取一直不成功;
所以请教一下,在MSS 下如何读写每个模块的寄存器,在DSS下如何访问了,是否有说明文档,谢谢。
user6414054 说:所以0xFFF7BC00 这个地址是可以直接访问的吗
MSS是可以访问的。关于MPU设置,请参考soc_xwr16xx_mss.c里面SOC_mpu_config函数。
关于DSS,请参考TRM里面的DSS的memory map,了解可以访问的地址信息。
你好:
6843aop GPIO目前好像没有专用的SDK(目前3.4.0.3初始化gpio时宏定义与AOP不对应);
是否可以根据手册中的寄存器地址直接复制
例如:6843AOP 初始化GPIO42 使用如下方式*(volatile unsigned int*)(0xFFFFEAA8) = 0x000000C1;
实际运行会出错,请问这种方式可行吗,或者有其他方式。