Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
TI 的工作人员您好:
我在运用mmstudio 里的matlab历程时遇到了一些问题,希望能给些帮助.
1、我想将mmstudio的 AWR2243联机板子+DSP-evm 采集得到的数据.bin 提取出来自己处理,自己做2-FFT以及恒虚警。 所以我需要知道.bin里面数据的格式。我观察了matlab程序。里面有一行显示得到处理adcData的4-D数据,如图;请问这个是否程序运行到这里就已经将.bin文件里的原始数据提取出来了?是否这个就是我要的原始数据?
2、我观察matlab程序里面的2-fft 分别进行了rangeFFTOut 和DopplerFFTOut。 这里是否就是对原始数据进行2维fft处理?
3、我观察matlab里面,在对数据进行fft时,为什么时256*64*16? ,如图所示
而在手册里面,并没有64和16,如图所示,请问64和16分别什么意思
4、我用的是mimo-example。 按照matlab程序里面,应该是需要CFAR。 但是我看在对数据进行2-fft后 并未给出cfar的过程,只是用注释写明:% CFAR done along only TX and RX used in MIMO array。
但是没有cfar过程,如图所示。然后就直接对2-fft进行重构操作。 想问一下,CFAR在程序中的哪部分。