求助,我用两个OPA376做了一个运放

Other Parts Discussed in Thread: OPA376

首先就是用10K和10K的电阻分压得出一个1.65V的电压,接OPA376的电压跟随器,跟随器1.65V作为基准电压,再接一个OPA376的运放做放大用,反馈电阻是2K,都由3.3V供电,供电侧电压纹波是40mV,但是输出1.65V的电压跟随器,纹波有200mV-300mV,请问有没有大佬知道这是为什么

就是图中REF1.65V,纹波很大

  • 您好,
    不建议在运放输入管脚接电容,去掉C141和C19(不确定是不是C19,标号仅显示出C19)再看输出怎样呢
  • 去掉C19的话,上高压的时候,噪声很大,不好意思,这个图我后期已经做了点魔改,图里面,电路板电压跟随器输出口本来是没有这个100Ω的电阻的
  • 您说的高压是什么信号,会不会是这个高压对其造成的干扰呢?
    REF1.65V断开后面的负载,有没有测试纹波情况呢
    关于C19,我是担心C19对U28的稳定性造成影响。
  • 确实C19如果大的话会造成影响,有震荡,但是即使不上高压,换成100pF或者不接,那也会产生一个很大的纹波,推测是后级电路有问题,就是想问问,不考虑高压和这个C19的话,大概哪些原因会造成这个纹波
  • 电压跟随器断开后面的线路,有没有测试纹波情况呢?
    U28输入的是什么信号呢
    可以把测试的纹波附上图吗
x 出现错误。请重试或与管理员联系。