TDC7201-ZAX-EVM 该评估版配合MP430进行TOF测量,当START1和STOP1进行测量时,数据正常,当START1、START2、STOP1、STOP2都接入信号时,不管只用TDC1还用TDC2,都无法正常测量,软件使用的时TDC720xEVM评估软件包。
TDC7201-ZAX-EVM 该评估版配合MP430进行TOF测量,当START1和STOP1进行测量时,数据正常,当START1、START2、STOP1、STOP2都接入信号时,不管只用TDC1还用TDC2,都无法正常测量,软件使用的时TDC720xEVM评估软件包。
您好,参考datasheet 7.5.1 的介绍,支持两路data 同时读出来,但是有给出条件,This doubles the data readout throughput but requires a second dedicated SPI interface of the MCU。
也就是说, 需要MCU能支持多路并口SPI进行data 处理,但是我们常用的MCU 并不能支持这个特性,所以要确认下MCU是否有多路并口SPI接口。