你好,请问我现在使用的6843系列板卡能否实现上图中所示的发射波形,不同于TDMA,此时的每个发射天线的每个chrip相对于其他发射天线的chrip仅有着T/3的时延。此时我应该如何配置和操作能达到此种效果?
如果此种板卡不支持此种限制条件下的能否有其他系列的硬件板卡能够支持此种设置。
感谢回答
你好,
你这样的配置,射频发射的duty cyle就是100%,芯片的功耗太大,无法正常运行,所以不能支持。
你画的波形有点问题,应该是类似下面蓝色波形。每个chirp间实际上也是有间隔的,下图没有画出。
你好,类似蓝色波形的话,那不就是传统的TDMA吗?不同的发射通道在时间上完全错开。而我想实现的是不同通道有延时,但是并不是错开一个完整的chrip周期。关于您回答的第一次答案的话,我可以设置不让他的占空比为100%,也就是说实际上chrip间的确会存在间隔。我主要想请问的是能否控制不同的发射天线使其的延时是可调的,相对于其他通道的发射天线延时一段固定时间,T/3是一个例子,实际实现中这里会存在一些其他的时间,导致其不是完美的FMCW波形。
感谢解答;
user6332960 说:而我想实现的是不同通道有延时,但是并不是错开一个完整的chrip周期。
目前芯片无法支持这样的配置。