Other Parts Discussed in Thread: DRV8353
DRV8353 的VDS或者VSENSE过电流保护,选择CBC模式,恢复的时候是需要有 检测到过电流发生的相的INH或者INL的上升沿吗?
还是说所有6个输入,只要有上升沿就重置,可以恢复输出呢?另外和OCP_ACT的设置会有关联吗?
如果使用1x PMW模式,是通过INHA来恢复输出吗?Hall信号输入编号的时候会不会有影响呢?
感谢您对TI产品的关注!很抱歉,由于国定假原因,回复晚了。
为更加有效地解决您的问题,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答。您也可以查看下帖了解进展:https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/t/948452
如果设置了CBC bit,则任何PWM变化(上升或下降)都可以清除VDS故障,而不管哪个FET触发了它。如果OCP_ACT位设置为0,则唯一的区别是仅会关闭出现故障的半桥(高端或低端)。
例如,在3x PWM模式下且OCP_ACT = 0,VDS-HA故障将关闭A通道,并且可以通过改变INHB来恢复(假设CBC = 1且VDS_MODE = RETRY。)
还要注意,该CBC位仅在部件处于重试模式时才影响部件的操作。在这种模式下,除了CBC复位外,该器件还将在每个t_retry周期后尝试清除故障。最后,此信息适用于每种PWM模式。