AWR2243+TDA2xx级联雷达方式下使用CCS9.30开发



专家您好!

我们现在在AWR2243+TDA2xx级联雷达方式下进行开发, 我们现在可以在windows环境下用CMD命令(gmake -s -j depend)进行编译,并生成了二进制烧写文件(.xe66/.xem4/.xearp32F等); 并可以利用CCS9.30将二进制文件烧进(X2)/EVE(X4)/DSP(x2)/ARM(X2)的核中。 现在我们有以下两个问题:


1. 我想使用CSS9.30单独新建工程后,直接使用CCS进行编译,我应该怎么操作CCS。(不使用gmake -s -j 编译)

2. 有没有这样的一个简单例程提供给我们呢?比直接使用CCS9.30加载工程,然后编译,再加载到核中进行仿真。 


期盼您的回复,谢谢!