Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843
您好:
我使用uniflash下载固化程序,出现Cortex_R4_0:Invalid file size ,是因为我的bin文件大小为1.03M超出范围了吗?
希望大神指导!谢谢 板子型号是iwr6843
您好:
在dss现在添加了几个我们自己的算法模块,dss跑的裸机。具体是这样运行的:串口接收上位机命令,mss通过解析相关命令,然后执行相应的算法模块,mss和dss之间通过访问L3相应的地址进行通信。现在的现象是:仿真的时候发现串口接收命令、mss解析命令、算法模块执行、结果通过串口返回都是正常的,但是我们把mss和dss的bin文件合成一个bin文件固化进flash后,再去测试,dss中的算法结果通过L3返回的结果,并没有通过串口返回。
这是build的设置如下:
${COM_TI_MMWAVE_SDK_INSTALL_DIR}/packages/scripts/ImageCreator/out2rprc/out2rprc.exe xwr64xxODS_mmw_mss.xer4f xwr64xxODS_mmw_mss.bin
${COM_TI_MMWAVE_SDK_INSTALL_DIR}/packages/scripts/ImageCreator/multicore_image_generator/MulticoreImageGen.exe LE 37 0x00000006 xwr64xxODS_mmw_demo_lab.bin 0x35510000 xwr64xxODS_mmw_mss.bin 0xb5510000 ${COM_TI_MMWAVE_SDK_INSTALL_DIR}/firmware/radarss/iwr6xxx_radarss_rprc.bin 0xd5510000 G:/ccs930/workspaceb/HisenseProject/68xx_dsp_dss/Debug/xwr68xx_mmw_demo_dss.bin
${COM_TI_MMWAVE_SDK_INSTALL_DIR}/packages/scripts/ImageCreator/crc_multicore_image/crc_multicore_image.exe xwr64xxODS_mmw_demo_lab.bin xwr64xxODS_mmw_demo_lab.bin.tmp
${COM_TI_MMWAVE_SDK_INSTALL_DIR}/packages/scripts/ImageCreator/append_bin_crc/gen_bincrc32.exe xwr64xxODS_mmw_demo_lab.bin
可以知道是什么原因吗?谢谢