high-accuracy-16xx中的RADARDEMO_highAccuRangeProc_rangeEst函数处理流程



您好,我想就工程high-accuracy-16xx进行算法处理方面的咨询,想问一下RADARDEMO_highAccuRangeProc_rangeEst这个函数其中做了哪些运算,想对测试过程进行其它处理开发。
我已经进行阅读了该函数的源码,大概理解到是做了一维FFT变化之后再进行放大,但是关于放大的内容始终看不明白,想问一下该放大使用的是哪种FFT放大的形势,是否有相关说明文档,函数本身只有框架,并没有详细解释。

  • 你好,

    file:///C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_4_1/labs/level_sensing/16xx_high_accuracy/docs/high_accuracy_user_guide.html
    Theory
    This lab is configured for one Tx antenna and one Rx antenna and utilizes the Zoom FFT technique which entails two steps. The first step involves taking a 1D coarse FFT in order to search for a peak. The second step involves a second zoom-in fft which analyzes the a portion of the peak spectrum at much higher resolution.

    从文档的原理介绍看看,先是用一次fft找到peak,然后再对peak做更细致的fft以获得更高的距离精度。
  • 您好,文档的介绍与源码大概都看过了,整体的效果确实是先做一次FFT找到峰值,然后选择峰值区间进行更精细的FFT。但是对于更精细的FFT这块不是很理解,是又乘了两个更细一点的旋转因子,这个的效果是什么?