工程师你好,
我在IWR1843BOOST板子上运行开箱demon,一切安装都是严格按照Industrial Toolbox 4.5.0中的Setup Guide来实施的。在录制xwr18xx_mmw_demon.bin(来自mmwave_sdk_03_05_00_04文件夹)并将EVM设置为功能模式(SOP2:0 = 001)之后,我启动了mmWave Demon Visualizer。设置完端口及配置文件后,我点击了如图1所示中的SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE按钮,一切都运行的很正常,并且console界面中也都显示sensorStart,如图2所示。但是当时点击Plots之后,画图界面并没有收到任何数据,也没有任何图形,如图3所示,Profiling里面的所有选项都是undefined,并且sensrStop按钮还是灰色不可用。
麻烦你为我的问题提供一些帮助,谢谢!
你好,
请问你使用的是浏览器方式的visualizer还是离线的visualizer?
你好,
能提供一下你烧到板上的bin文件路径么?
能否尝试在plot 界面下手动下载mmw demo下profiles 目录下的cfg配置文件?看看能否正常运行?
你好,
如果你怀疑是电源的问题,请问你那里有直流电源么?如果有的话,直流电源的电流一般都会比较大些,可以接入尝试一下。
如果你是在淘宝上买国产的适配器,我建议你购买5V5A的会保险一点。