IWR6843芯片的SPI接口



你好!

1.6843芯片的ADC采样数据出来后可以设置为SPI接口传输到另外的单板处理吗?如果使用spi接口,为了数据传输的及时性,
spi接口时钟能由5MHz改到40M吗?比如1个frame的数据是2048*128*12*4*8=12,582,912*8(约100.8Mbit/)
Tchirp=idletime+rampetime=10us+6us+2048/12.5M=180us
1个frame内总共的chirp时间是的180us*128*3=69.12ms
那这个frame的period是不是要设置成2.5s,才足够40MHz,spi传输完数据?spi是不是也有一些另外的开支损耗,达不到40MHz/s?
具体损耗怎么计算呢?