用DRV8301驱动驱动电机,突然加载时,DRV8301 输出的5V会跌落到1V,导致3.3V跌落,MCU复位,请问这是DRV8301 硬件问题吗,有没有解决方法?
请问是否可以具体描述下“突然加载”的含义? 这仅是指打开高侧栅极之一,使电流流过电机吗?
猜您所指的5V输出是AVDD。 在该器件中,AVDD由PVDD1(电源引脚)在内部产生。这意味着,如果PVDD1上的电压消失,那么AVDD上的输出也会消失。
添加负载时,您是否探测PVDD1以查看电源电压是否下降?
不,假设示波器已验证了48V至44V的瞬变(而不是通过查看电源的电压监视器),则压降不会导致AVDD压降。我们明确寻找UVLO条件(PVDD1 <5.9V)以满足AVDD掉电。
除非AVDD上的电容器出现组装问题(这可能会导致其更容易下降,因为输出对不稳定性很敏感),或者布局不佳,足以导致PGND在这种高负载条件下弹跳,否则PVDD将 是最可能的答案。但是,请验证组件,并在与FET或系统GND相关的引脚上探查GND。