iwr1642 SNR计算

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, IWR1642

你好,

根据资料

我想要根据通过雷达获取的点云snr值,经上述SNR公式计算σ(radar cross section of the Target)

根据使用的配置参数

profileCfg 0 76 3 5 62.65 0 0 10.622 1 312 5510 0 0 48
frameCfg 0 1 32 0 50 1 0

可以得到公式中的部分参数,如Grx = 48dB, Tmeas = N*Tc = (1-0+1)*32 * (3+62.65) , λ = c / f = 3e8 / 76e9, d是实际物体到雷达的距离,

请问以上理解正确么?另外Gtx 和 Pt  、 k  、 T F 是什么,如何获取?或者他们对于每个固定cfg参数是固定不变的吗?

  • 请看一下下面的帖子是否有帮助?
    e2echina.ti.com/.../191392
  • 你好,

    阅读了相关帖子,没有相关参数的查询。我希望能了解Gtx 和 Pt  、 k  、 T F 是什么,如何获取?

    或者他们对于每个固定cfg参数是固定不变的吗?

    谢谢

  • 你好,

    上面的ppt里有介绍你说的这几个参数啊。

    Gtx是发射天线增益,取决于板子的天线设计。
    e2e.ti.com/.../3453468

    Pt是器件的发射输出功率。对应AWR1642 典型发射功率为12.5dBm,可以通过软件配置减少发射功率。
    T天线的温度。

    k = Blotzmann's Constant = 1.38 x 10-23 (Watt*sec/°Kelvin)
    F = Noise Factor (ratio), Noise Figure (dB)

    这个雷达距离方程的信息在网上也有很多,建议搜索看看。
  • 你好,

    是有介绍这几个参数,但是我希望可以确定iwr1642的这几个数值。

    并且希望确认之前根据查阅cfg参数说明得到的几个参数的数值是否正确。

    1)根据使用的配置参数

    profileCfg 0 76 3 5 62.65 0 0 10.622 1 312 5510 0 0 48

    frameCfg 0 1 32 0 50 1 0

    如Grx = 48dB, Tmeas = N*Tc = (1-0+1)*32 * (3+62.65) , λ = c / f = 3e8 / 76e9

    这几个参数数值正确么?

    2)Gtx是发射天线增益,取决于板子的天线设计。按照您给的资料在已成型的板子,Gtx只与theta相关,可以认为是某些固定数值,对吗?

    3)“Pt是器件的发射输出功率。对应AWR1642 典型发射功率为12.5dBm,可以通过软件配置减少发射功率。”

    IWR1642的发射功率在哪里查询,或者通过软件配置减少发射功率主要是修改cfg中哪个参数吗?

    4)除了k = Blotzmann's Constant = 1.38 x 10-23 (Watt*sec/°Kelvin),您给出了确定数值,
    F = Noise Factor (ratio), Noise Figure (dB)也是某个固定数值吗?T天线的温度,是固定数值或是有某个数值变动区间吗?

    以上是我想确认的。

    谢谢