Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208
PLL或者DDS,产生频率在20M~200MHZ左右的时钟供给系统~
这个产品很多,需要你提供具体点的信息,才能帮你选型。
1. 输入是什么?用晶振?
2.输出需要多少路,每路的频率是多少,以及输出什么样的信号(LVDS, LVCMOS..)
恩~~~有源晶振的输入,一路输出,输出频率在10MHZ-200MHZ之间用以给AD提供时钟,最好可以I2C或SPI控制频率.我在TI官网上找了半天没找到这一类啊~~
如果你需要的频率是在10MHz到200MHz之间可调的话,建议用CDCM6208,小数分频,性能非常好。
高性能时钟芯片很少有单路输出的产品。
这个有很多呀。可以看看LMK系列的,在网上http://www.ti.com/tool/clockdesigntool 下载一个免费额软件,然后把你的输入和输出写入,自动帮你找到最合适的芯片