您好,看的是上图所示的软件demo代码:iwr1443和MSP432进行spi通信,将测距数据通过spi传出去的demo例程。
程序中配置情况:1个Tx天线发射了2个chirp,在每个chirp中采集990个adc sample,分别放在adc ping/pong buffer中,adc ping buffer与HWA的ACCEL_MEM0共享,adc pong buffer与HWA的ACCEL_MEM1共享。硬件加速器的parameter set 1对adc ping buffer中的chirp数据进行1维fft处理,处理后的结果放在ACCEL_MEM2中,硬件加速器的parameter set 3对adc pong buffer中的chirp数据进行1维fft处理,处理后的结果放在ACCEL_MEM3中。
问题:
1.在hwa中开启adc buffer shareing 模式,代表dfe输出的数据直接就放到hwa的ACCEL_MEM0和ACCEL_MEM1中了??若不开启shareing模式,dfe输出的数据就在adc buffer中了是吗?因为我看hwa的memory 0和1的物理地址和adc buffer并不是同一位置。
2.ccs中在线调试发现ACCEL_MEM1中没有数据,这是什么问题呢?因为理论上ACCEL_MEM0和ACCEL_MEM1中各有990个raw adc out data的。