MMWCAS-DSP-EVM 和 MMWCAS-RF-EVM 级联板,通过mmWave Studio采集数据,将SSD中的数据传到电脑后发现不管是master还是slave,都有很多个data.bin文件。操作步骤里说的是当文件大小超过2047MB时才会创建新的0001、0002……这是什么情况?这些数据间是什么关系?
MMWCAS-DSP-EVM 和 MMWCAS-RF-EVM 级联板,通过mmWave Studio采集数据,将SSD中的数据传到电脑后发现不管是master还是slave,都有很多个data.bin文件。操作步骤里说的是当文件大小超过2047MB时才会创建新的0001、0002……这是什么情况?这些数据间是什么关系?
我是按照mmwave_studio_cascade_user_guide里的步骤来的,第11页说到
Configuration and Capture of the devices can be done in two ways
1. Using LUA scripts (Section 7.2)
2. Using GUI (Section 7.3)
我是利用GUI,就是用mmWave Stuidio采数的。
user6406206 说:我们不管设置4个芯片,每片都是1发4收,共4发16收,还是整体设置1发16收,还是整体设置2发16收,采集到的数据量总是相同大小
这个是正常的啊。
user6406206 说:并且解析出来帧数总比设置的少一帧,在mmWave Studio中post proc里也是,到最后一帧会有报错的声音。
你确认是最后一帧有问题?在mmwave studio release note里面有known issue,是第一帧数据可能有问题。
user6406206 说:还有就是我们是分时发的,1发、2发、4发的数据量不应该一样大吧
总的chrip数有变化么?
这个表格我看到过,我自己配置完后能否看到这种类似的表格,好知道配置完是什么样的?
我的配置方法是:在Static Cfg中master、slave1、slave2都选中RX1\2\3\4,不选中任何的TX,slave3选中TX1\2和RX1\2\3\4;到data cfg中,配置好一种波形参数后,在配置chirp时,master、slave1、slave2都不选中任何TX,直接set;slave3先选中TX0,设置start chirp和end chirp都为0后set,然后选中TX1,设置start chirp和end chirp都为1后set;在配置frame时,master、slave1、slave2都是start chirp TX0、end chirp TX0,loop为128,slave3设置为start chirp TX0,end chirp TX1,loop128。
我们尝试了各种的配置方法,最后出来的结果数据量总是一样大小,实在是不知道哪里出问题了