什么是RoHS

     1. 什么是RoHS?
  RoHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)的英文缩写。

     2. 有害物质是指哪些?
  RoHS一共列出六种有害物质,包括:铅Pb,镉Cd,汞Hg,六价铬Cr6+,多溴二苯醚PBDE,多溴联苯PBB。

     3. 为什么要推出RoHS?
  首次注意到电气、电子设备中含有对人体健康有害的重金属是2000年荷兰在一批市场销售的游戏机的电缆中发现镉。事实上,电气电子产品在生产中目前大量使用的焊锡、包装箱印刷的油墨都含有铅等有害重金属。

     4. 何时实施RoHS?
  欧盟将在2006年7月1日实施RoHS,届时使用或含有重金属以及多溴二苯醚PBDE,多溴联苯PBB等阻燃剂的电气电子产品将不允许进入欧盟市场。

     5. RoHS具体涉及那些产品?
  RoHS针对所有生产过程中以及原材料中可能含有上述六种有害物质的电气电子产品,主要包括:
  白家电,如电冰箱,洗衣机,微波炉,空调,吸尘器,热水器等,
  黑家电,如音频、视频产品,DVD,CD,电视接收机,IT产品,数码产品,通信产品等;
  电动工具,
  电动电子玩具
  医疗电气设备

     6. 目前RoHS进展情况?
  一些大公司已经注意到RoHS并开始采取应对措施,如SONY公司的数码照相机已经在包装盒上声明:本产品采用无铅焊接;采用无铅油墨印刷。

    信息产业部2004年也出台了《电子信息产品污染防治管理办法》内容与RoHS类似,并于十月份成立了“电子信息产品污染防治标准工作组”,研究和建立符合我国国情的电子信息产品污染防治标准体系;开展与电子信息产品污染防治有关的标准研究和制修订工作,特别是加快制定产业急需的材料、工艺、名词术语、测试方法和试验方法等基础标准。

     RoHS指令中涉及的电气及电子设备共有8大类,产品包括:大型家电用品、小型家电用品、信息技术和远程通讯设备、消费性设备、照明设备、电子及电气工具、玩具、休闲运动设备、医疗设备、监视及控制设备、自动售货机。

为保证整机产品符合欧盟RoHS指令要求,原材料和元器件中有害物质的限制使用显得尤其重要。产品供应链上的任何一环节出现问题,都可能导致最后整机产品不合格,所以我们必须要求供应商提供的原材料或元器件首先满足RoHS指令的要求。

RoHS指令中规定,电器和电子产品不得含有铅、汞、镉、六价铬、聚溴二苯醚和聚溴联苯等6种有害物质。目前这6种物质都可以找到替代品,而由此引起的设备及工艺的改变也可以解决,但令企业普遍担忧的是成本问题,“以铅为例,当前电子企业中使用的焊料多数都是铅和锡组成的合金,熔点为183摄氏度,与之熔点相近,而又不会产生不良副作用的有锡铜合金、锡银合金、锡银铜合金等。但从焊料替代品的选择到设备的改变,无铅制程的成本估计要上升60%,而国内很多电子产品的附加值不高,难以抵消成本上升带来的支出增加。”但是环保生产是全球的大趋势,美国、日本等市场迟早也会实行同样的规定