运行iwr1443 测距demo,通过ccs导出.dat文件,文件中每个复数样本的I、Q顺序??



    你好:

    adc采集样本放到hwa的ACCEL_MEM0中,对于每个复数样本来说,是先放I还是先放Q是由ADC Buffer的IQSWAP配置??

    hwa的Input Formatter block从ACCEL_MEM0中拿数据,是固定的顺序,先拿I再拿Q吗?

    经过一系列处理后output Formatter block将output样本放到ACCEL_MEM2,也是固定的顺序,先放I再放Q?

    现在把ACCEL_MEM0及ACCEL_MEM2中的数据导出.dat文件,改变ADC Buffer的IQSWAP配置,ACCEL_MEM0中的数据好像都是Q、I的顺序,ACCEL_MEM2中的数据好像都是I、Q的顺序。(通过在matlab中解析.dat文件得到的结论)