DRV8350S 没有输出PWM时 , 如何推算SHA SHB SHC 电压



DRV8350S VM 通电  , GHA GLA GHB GLB GHC GLC 没有任何PWM讯号
如何算出此时SHA , SHB  , SHC 的电压是多少? 

  • 感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您。
  • 假设INx引脚上有PWM输入并且器件正确供电且nFAULT上没有信号,则您需要验证使能引脚为高电平,以查看GLx和GHx引脚是否触发。

    因此,SHx上的电压通常是未知的,因为外部高端和低端MOSFET为HIZ,这意味着SHx引脚处于悬空状态。从保护的角度来看,如果MOSFET的栅极确实导通,则VDS和VGS监视器仍将处于活动状态。

    在DRV8350S EVM的特定情况下,这就是为什么将分压器(通向VSENx节点)连接到MSP的ADC输入的原因。但这意味着MSP正在检测SHx引脚,而不是DRVx。

  • Hi annie

    请问一下SHx上的电压是未知 , 那DRV8350S提供可以读取SHx 的数值
    当时这样设计有何用途呢?

  • 假设INx引脚上有PWM输入并且器件正确供电且nFAULT上没有信号,那么您需要验证使能引脚为高电平,以查看GLx和GHx引脚是否触发。

    因此,SHx上的电压通常是未知的,因为外部高端和低端MOSFET为HIZ,这意味着SHx引脚处于悬空状态。从保护的角度来看,如果MOSFET的栅极确实导通,则VDS和VGS监视器仍将处于活动状态。

    在DRV8350S EVM的特定情况下,这就是为什么将分压器(通向VSENx节点)连接到MSP的ADC输入的原因。但这意味着MSP正在检测SHx引脚,而不是DRVx。