源代码中dss的gMmwDssMCB.cfg.loggingBaudRate = 921600;有什么用?
我在mss中找到了通过设置commandBaudRate和loggingBaudRate以及使用UART_open()初始化了UART。
但是在dss中没找到其他地方有出现loggingBaudRate,似乎loggingBaudRate只在main()中出现了一次,那这个波特率设置有什么用?
dss和mss之间是如何通讯的?
gMmwMssMCB.peerMailbox和gMmwDssMCB.peerMailbox很相似,所以dss和mss是不是通过共享内存来实现通讯的?
mss是不是通过UART_writePolling()把数据输出给串口的?
为什么dss不直接输出出去,而是要先传给mss再输出?
mss起到了什么作用?
版本:
mmwave_industrial_toolbox_4_3_2;
mmwave_sdk_02_01_00_04;
感谢!