你好!
SDK中有说明:帧应该至少有50%的占空比,并且有足够的时间让所选的UART输出输出去(基于guiMonitor命令的选择)
目前采用IWR6843芯片采样数据通过LVDS接口传输给另外的单板(FPGA+DSP(TMS320C6679))进行雷达算法的处理(距离,速度,角度算法)。
处理完的点云数据通过TMS320C6679的SGMII接口传输给上位机
以前跑6843例程out of demo的时候,发现配置参数的一般都是20%或者40%左右的占空比。
想咨询的是这种情况下,一个帧的占空比是不是可以设置长一点,比如80%?