请问贵公司有没有做信号源的IC集成芯片,我想用来正弦型号和方波信号发生器。谢谢
能说说你想要输出的频点吗?输入的参考?要求输出的电平是什么?
0到MHz级别的
小于100MHz
你是不是需要DDS之类的东西,TI应该没有,用高速DAC做可能太复杂了。
其实用高速DAC可以实现,看下DAC5681Z
谢谢您!
谢谢您
建议楼主采用FPGA + DAC904 方案。
DAC904E/2K5 / FPGA
高速高精度的信号源推荐DAC3482