Other Parts Discussed in Thread: DRV10987
DRV10987 的 FG信号为实时反馈电机稳定闭环状态(config设置为Output FG in only closed loop)的转速信号,当侦测到错误出现时应该需要拉高(3.3V)FG 信号。但是,当电机的U、V、W三相中的某相或者全部接触不良的情况下,DRV10987可以侦测到错误(config设置侦测 no Motor Fault),FG输出却出现了频率逐渐减弱的PWM信号。目前通过对比发现:Analog和PWM输入控制转速的情况下都会出现这种现象,而通过IIC设定转速的情况下当No Motor Fault出现时 FG信号却能正常的拉高。 请问需要如何设置在Analog和PWM控制转速的情况下也能使出现错误时FG信号真实的反馈电机状态(如拉高,而不是频率逐渐变弱的PWM信号,这样系统会误认为电机仍然在旋转)。