分辨率和精度的关系,fft的range bin 代表的意义

参数理解上有些问题,距离的分辨率c/2B, 那么做fft之后range bin每格的值就代表一个c/2B吗,听别人说range bin代表的是精度,它的值不是分辨率,那么请问精度该怎么求呢?

  • 你好,

    距离精度的计算是参数设置实现的探测最远距离除以fft的点数。
  • 如果我想设定距离分辨率是1m,那么我的B计算得到应该是150MHz,在mmwaveSensingEstimator中左侧设定了MAXimum bandwidth为150M之后却无法确定距离分辨率,右侧的bandwidth自动计算出来却大于150,那么这个软件中左侧的MAXimum bandwidth什么意思(详情见图)

  • 你好,

    左边是用户对最大带宽的期望值,右边是为了实现你的场景要求而实际配置使用的带宽。