Other Parts Discussed in Thread: DRV8876
今天做了一个DRV8876驱动芯片的仿真,想验证一下芯片的过流保护功能,根据芯片手册将电流保护值设定为1A。
然后故意将负载设定为16欧,以求电流达到1.5A触发过流保护
然后根据仿真结果,并没有触发过流保护,能看到I(ROUT2)为1.4A,nFAULT脚也没有拉低
不知道哪里出错了,希望大佬能指导下。
可以到英文版e2e发帖,Modeling的工程师会进行验证。
IMODE接地(0V)的话,nFault只对OCP报错,current chopping不会报告。