IWR6843-ISK断开数据线后重新连接无数据输出

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

使用IWR6843-ISK,烧写的是生命监测的例子,这个例子我修改过了,上电就可以往外发数据,报文长度为235字节,每秒10帧。使用串口通信助手可以接收数据。关闭串口助手后,再打开,数据正常接收。

但当我拔掉数据线后,过10s钟再重新连接,通信助手无数据输出。但雷达还在正常运行,就是无法输出数据。

当报文长度很短时,拔掉数据线,短时间(20分钟以内)内再接上,有数据输出,超过半小时,无数据输出。但雷达工作正常。

如何在保证无论报文长度多长,拔掉数据线后仍然有数据输出呢?这个在实用过程中经常会遇到这种情况,比如数据线没连接好,这时还得重新断电。

  • Lee Yu 说:
    但当我拔掉数据线后,过10s钟再重新连接,通信助手无数据输出。但雷达还在正常运行,就是无法输出数据。

    请问你有测量过IWR6843ISK的uart信号,确认是uart上没有信号输出么?