您好!
这个问题已经困扰我好几天了,查找资料无果,
我按照Hardware Setup for Flashing in MMWAVEICBOOST Mode说明连接设备,并且安装了mmwave SDK软件包,但是还是出现问题!
下面是我在火狐浏览器运行的出错截图。
您好!
这个问题已经困扰我好几天了,查找资料无果,
我按照Hardware Setup for Flashing in MMWAVEICBOOST Mode说明连接设备,并且安装了mmwave SDK软件包,但是还是出现问题!
下面是我在火狐浏览器运行的出错截图。
您好,
CCS使用的是CCS10.1.1.00004版本。
我的SDK使用的是mmwave_sdk_03_05_00_04-Windows-x86版本。
我的uniflash使用的是6.1.0.2829版本。
我基本上都是用最新的。我芯片的版本是IWR6843ISK和MMWAVEICBOOST连接。
在烧写模式之后我有按一下NRST键复位,但是依然出现问题。
我的系统版本是Windows10家庭版。是我的系统的原因吗?
谢谢啦
你好,
IWR6843ISK revC以及以上版本,使用的是silabs usb to uart bridge芯片,驱动如下链接。和CCS无关。如果使用MMWAVEICBOOST,上面有xds110仿真器,需要安装CCS或者是仿真器驱动。
建议:
1,使用TI原装usb线
2. 上电后,按一下ISK上的复位按钮,再进行尝试烧写。
您好,
我使用css已经成功烧写出xwr68xx_mmw_demo.bin文档,但是没有出现xwr68xx_mmw_mss.xer4f文件,只有xwr68xx_mmw_demo_mss.xer4f文件。但是当我用uniflash flashingISK时,依然出现错误,错误和之前的一样;我用电压表测量后,ISK的J5电压为3.3V电压正常;ISK板上的晶振我不太清楚怎么测量!我尝试使用ISK上的J5接口flashing依然没有成功,我使用的端口是Silicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge: Enhanced COM Port。我已经将SDK安装到默认地址。
我在施行CCS debug mode 时一开始连接不成功,重启电脑后连接成功,并且能够load mmwave_sdk_68xx_dss.xe674成功。但是我在使用mmWave Demo Visualizer仍然没有显示图像,它的Console Message 在SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE时没有反应。
谢谢![抱拳]
您好,
我使用CCS软件执行debug mode,我使用的是XDS110_USB接口连接,没有使用JTAG接口连接,可以做到Load the binary这一步,步骤截图如下所示。
但是当我使用mmWaveDemoVisualizer尝试显示波形时,出现了问题,无法在console messages上收到信息,也没有办法看到波形。
另外,我新买的5V3A电源还在路上,还没有尝试使用大电流的电源。
我之前使用IWR6843ISK的J5接口尝试直接使用其flashing板子,但是没有成功,出现原因和使用BOOST板子的结果一样。我的IWR6843ISK的版本时REV D版本。
谢谢!
user6488520 说:但是当我使用mmWaveDemoVisualizer尝试显示波形时,出现了问题,无法在console messages上收到信息,也没有办法看到波形。
在CCS的输出串口,当你通过visualizer下发配置命令,是否有输出,输出信息是否有报错?
user6488520 说:另外,我新买的5V3A电源还在路上,还没有尝试使用大电流的电源。
我又看了一下,之前是user6408303 回复说使用更大电流的适配器解决了烧写问题。请和商家确认他们的标称电流是和实际电流一致。
user6488520 说:我之前使用IWR6843ISK的J5接口尝试直接使用其flashing板子,但是没有成功,出现原因和使用BOOST板子的结果一样。我的IWR6843ISK的版本时REV D版本。
ISK+MMWAVEICBOOST可以烧写ccs debug bin,说明ISK板子是好的。你在使用ISK单板烧写的时候,板上的SOP开关是如何配置的? 是否确认没有其他软件在使用这个串口,例如visualizer。
您好,
谢谢
user6488520 说:我在通过Visualizer下发配置命令时,没有输出,波形没有反应,console messages上没有收到消息,其connecting中显示com串口是waiting for data 状态。
我说的是CCS的console输出窗口,你有看过相关输出么?
user6488520 说:我在使用ISK单板烧写时,没有和ICBOOST连接,我在IWR6843ISK上的SW1的开关是011000,出现的错误和uniflash一样
ISK上S1开关设置有问题,请参考mmWaveICBoost and Antenna Module User's Guide(SWRU546C)里的下面的内容:
测试的时候,请把ISK和MMWAVEICBOOST断开。
user6488520 说:BOOST复位1.7V;
请问你i的MMWAVEICBOOST是哪个版本的revA还是revB?复位信号是高电平1.7v么?电压有点低啊。