DRV11873PWPR驱动电机问题



我有两款板子,一款是TI的DEMO板,这款接电机,PWM任意设定都是转一阵停一阵,重复。

另一款板子,在5%-40%的占空比都可以正常持续转动,但超过40%占空比会出现转一阵停一阵,重复。

请问这是什么原因呢

  • 如果尚未将FS引脚拉高,请尝试将其拉高,并尝试通过将CS引脚接地并查看问题是否消失来禁用电流限制。

    听起来好像进入了锁定状态。当FG在预设时间内没有切换时,将发生锁定状态。这是因为当U相未拾取BEMF过零时FG切换(这意味着转子没有旋转)。因此,某种原因导致转子停止或减速足够长的时间,以至于不会触发FG感应电路。然后,当错误触发的锁定时间到期时,允许再次启动,这就是重复该行为的原因。

    有时,当电动机的惯性较低时,逐周期电流限制将导致转子在达到电流限制时突然停止,因为驱动器转为HI-Z,在t锁定规格内转子停止或减速,否 感应到BEMF,然后触发锁定。t锁定后,DRV可以再次尝试旋转电动机。

    如果要监视相电压并查看重复之间的间隔是否等于t锁定规格,则将有助于确认此行为。另外,监视CS上的电压并查看电压是否超过触发点,可以帮助验证逐周期电流是否被触发。