关于DRV8305EVM+F28027使用入门和指导

    您好,请问DRV8305EVM要正常输出的话一定需要SPI通信然后设置输出的模式吗,如果我engate脚拉高,然后直接控制桥电路能不能实现控制呢?

还有就是可不可以帮我对例程做下讲解呀,如何驱动8305控制无刷直流电机,或者如何输出PWM波?

  • 通常,要给器件加电(PVDD> UVLO阈值),就需要使EN_GATE引脚有效,而内部稳压器(例如AVDD)则需要稳定到最终电压。这会将设备置于运行模式。这时最好编写所需使用的SPI配置(例如设置PWM_MODE),以达到预期的目的(因为睡眠和断电,但不是待机状态会丢失寄存器中的值)。然后,可以切换INHx和INLx以开始驱动电动机。

    这是例行程序,但是从理论上讲,如果您要配置SPI寄存器,进入待机模式(EN_GATE变为低电平),则只需重新设置EN_GATE引脚,等待调节器,然后它们就可以再次开始驱动。

    建议您查看数据表中的7.4节以获取更多信息。

  • 您好,可否给个联系方式,例程的部分内容我还有点疑问,比如说应用的时候是否一定需要SPI通信,我看您的回复说是一定要SPI配置MODE才可以输出PWM的
  • 抱歉,我们是在论坛上提供技术支持。如果您还有进一步的问题,请您继续发帖或者在下帖中与国外工程师继续沟通您的问题:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/t/968343