在TXBF模式下,控制扫描角度有几种方法,通过matlabexample 4chip_cascade_TXBF_example 里面提供的LRR.m文件进行参数配置,更改里面的anglesToSteer的参数是否可行,我在更改完这个参数后运行capture.lua结果不太理想,因此想请问这样更改角度是否可行,是否还有别的办法更改扫描角度以及验证更改成功
在TXBF模式下,控制扫描角度有几种方法,通过matlabexample 4chip_cascade_TXBF_example 里面提供的LRR.m文件进行参数配置,更改里面的anglesToSteer的参数是否可行,我在更改完这个参数后运行capture.lua结果不太理想,因此想请问这样更改角度是否可行,是否还有别的办法更改扫描角度以及验证更改成功
你好,
代码里默认的校准矩阵是做校准代码时候使用的硬件,和你的硬件不同。请基于你的硬件进行校准。
user5159635 说:你说的不增加扫描次数是什么意思,是不是说本身-30到30一共扫描31个角度,我如果要改变扫描角度的范围,在缩小范围的同时要更改扫描步长使得扫描的角度数量和31相同吗?
不增加扫描角度的个数。目前有发现如果增加扫描角度个数,采集到的数据部分有问题。原因和解决方法目前都还未找到。
你好,
如果是[-4:1:4],只有9个扫描角度,应该是可以的。