请教DRV10983Z的配置问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

dear Ti工程师,

       上午好!!!

    目前,我们正在使用Ti的DRV10983做一个BLDC风机的驱动器,目前看上去一切顺利。

    当我们开始考虑待机功耗的时候,我们尝试使用了DRV10983Z,这个低功耗版本的驱动器。

    现在发现有一个问题,低功耗的Z版本,上电之后不久,就会立即进入sleep状态,同时关闭了I2C接口。

    那么,请问这样的情况该如何处理?

    如何在上电的时候,使用单片机检查和配置EEPROM?有没有什么官方建议?

    盼回复!

    谢谢!!

  • 在器件上电期间,如果SPEED引脚电压低于30 mV持续约5.2 ms,则器件将进入睡眠模式。有两种方法可以防止设备进入睡眠模式。

    1.在器件加电期间,请确保SPEED引脚上的电压高于30 mV。

    2.设置sleepDis = 1,以防止设备进入睡眠或待机状态。请注意,如果设备已经进入睡眠或待机状态,则将sleepDis设置为1不会使设备退出睡眠或待机状态。在这种情况下,向SPEED引脚施加高于2.2V的电压即可退出睡眠模式。

    建议您查看数据表中的表1,以了解更多有关如何进入和退出睡眠模式的信息。

    查看数据表中的8.3.5节,以了解在DRV10983中读取和编程EEPROM的步骤。