级联雷达发射一个chirp用到了很多天线吗

你好,我以前一直认为级联雷达每次发射一个chirp信号用一个天线,现在发现这样想有问题很多地方解释不通。所以想确认一下级联雷达发射一个chirp是不是可以设置用的天线个数?

第二个问题是mmwave studio中的StaticConfig通道设置(如下图)里面的Tx channel中 Tx0 Tx1 Tx2 代表什么意思, Rx0 Rx1 Rx2 Rx3代表什么,为什么Tx只有三个 而Rx为什么有四个。