1、能生成胸壁运动位移的数据文件吗?如何将位移数据提取至excel等格式(目的是通过MATLAB对位移数据离线处理)?
2、vitalSigns_demo_gui.m文件是对用户文档中的UART数据包进行解析吗?与gui的m文件数据索引好像对不上
您好,
1、我可以通过什么方式获取胸壁位移的数据呢?
2、gui运行过程中vitalSigns_demo_gui.m会执行吗?还是说m文件只是部分代码片段仅用于理解?
3、可以在gui运行时通过vitalSigns_demo_gui.m中相关变量来获取指定数据吗?
z yy 说:1、我可以通过什么方式获取胸壁位移的数据呢?
TI毫米波生命体征测试是利用胸腔的微动导致的相位变化来提取相关信号信息的。串口输出数据里有输出相位转换为胸腔移动距离unwrapPhasePeak_mm输出。
z yy 说:2、gui运行过程中vitalSigns_demo_gui.m会执行吗?还是说m文件只是部分代码片段仅用于理解?
请参考下面的论坛讨论:

z yy 说:3、可以在gui运行时通过vitalSigns_demo_gui.m中相关变量来获取指定数据吗
如果你使用matlab运行GUI source code,是可以修改相关源码获得相关数据的。在GUI也支持SaveData的功能,可以把串口数据存储下来,但是需要你自己来做解析。